This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:F28035示例代码 ADC 虚拟引脚

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/716316/ccs-tms320f28035-f28035-sample-code-adc-dummy-pin

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 C2000专家:

作为标题。

我正在学习如何使用 F28035的 ADC 功能、但请注意、有些引脚被定义为"虚拟"。 (来自注释)  

问题是、为什么示例代码会将一些 ADC 引脚定义为虚拟引脚、即使它们链接到同一个源代码也是如此?  

示例代码是 HVPSFB。

谢谢、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、
    "虚拟"的引用是为该器件 ADC 的已知勘误表提供权变措施。 ADC 在空闲状态下的第一次转换可能会出现问题、因此需要抛出序列中的第一次转换。

    因此、在代码示例中、第一次转换被称为"虚拟"转换、因为它不能使用。 在我们的示例中、这会导致需要对第一个通道进行两次采样、并且仅使用第二次转换。

    请注意、这不是指物理意义上的"虚拟通道"。 给定封装/器件上的所有 ADC 引脚均可完全正常工作。

    最棒的
    Matthew