This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:安装的软件未正确初始化

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187800/drv8312-c2-kit-installed-sw-does-not-properly-initialize

器件型号:DRV8312-C2-KIT
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

大家好、

您能在下面帮助我们解决客户的问题吗?

我有一 个 TI DRV8312EVM、序列号为651813 RevD 套件。 我安装了应用软件、没有问题。 但是、当我调用 InstaSPIN_FOC_F2806xM 或 InstaSPIN_MOTION _F2806xM 时、我会收到以下消息:

错误:C28xx:读取 PC 寄存器时出现问题:(错误- 1142 @0x0)器件阻止调试访问、因为它当前正在执行不可调试的代码。 选择粗鲁重试以禁用礼貌模式并强制执行操作。

我只是尝试启动并识别电机、并且仅调用了安装的程序。 我的合作伙伴(在不同的地理位置)具有相同的产品、并且在他的安装上对他有效。 我已经尝试过两台不同的 PC、它们都有相同的错误。 我甚至使用我的合作伙伴安装 USB 记忆棒来尝试他的软件、但也失败了。

我只想使用 InstaSPIN_FOC_F2806xM 和或 InstaSPIN_MOTION F2806xM、因为它们位于 c:\ti\guicomposer\webapps 目录下。 它们是从 USB 安装的。 我不需要编写我自己的应用程序,但很遗憾,套件无法通信,因此不会初始化硬件,也不能重置硬件。 TI 应用程序会启动 GUI、但尝试与硬件套件通信的任何内容都将按提交的方式失败。 我是否可以尝试什么?

所有开关均处于垂直设置。 未连接跳线。 USB 接头正常、有电源。

此致、

Danilo