This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049-Q1:使用 Uniflash CLI 对 F28004x DCSM 进行编程

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182505/tms320f280049-q1-use-uniflash-cli-to-program-f28004x-dcsm

器件型号:TMS320F280049-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户在产品线中之前使用 Uniflash CLI 对 F28035 CSM 进行编程、如下所示。

现在、用户发现似乎较新的具有 CSM 设置的 Uniflash CLI 只能解锁 F280049 CSM、但无法生成将 CSM 编程到 F28004x 上。

Uniflash CLI (生成的 CLI)是否可用于在 F28004x 上对 DCSM 进行编程? 如果是、您会向我们展示吗?

2.如果用户需要编写自己的 CLI,除了此快速启动之外,我们还有详细的命令说明/手册吗?

https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html

用户想知道如何像下面那样编写命令来对 DCSM 进行编程。

我们能否向他们展示示例或向他们展示详细命令说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的 SME 将在2012年12月28日之前回复您。 由于节假日,答复可能会有延误。  

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的香榭丽舍

    这是一个提醒。 请在您返回办公室时更新。

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    感谢您的提醒、请在1月1日或2日之前收到最新的回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的 UniFlash CLI 专家将在下周再见。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182505/tms320f280049-q1-use-uniflash-cli-to-program-f28004x-dcsm "]

    我们能否向他们展示示例或向他们展示详细命令说明?

    [/报价]

    首先、您需要获取所需设置的 ID。 例如、如果您将鼠标悬停在某个字段上、则应该会出现一个工具提示弹出窗口、其中包含以下 ID:

    Z1OTP-CSMPSWD0的 ID 为 :Z1B0CSMPSWD0

    接下来、运行 dslite 并使用-p 选项获取器件的所有可用操作:

    "Z1PasswordProgram"是对 Z1密码进行编程的选项。

    因此、我可以运行如下代码:

    > dslite.bat -c 280049c_lp.ccxml -s Z1B0CSMPSWD0=0xFFFFFFFF -b Z1PasswordProgram

    这会将  Z1OTP-CSMPSWD0 字段设置为0xFFFFFFFF 并对其进行编程

    请 ‘D‘S您也可以在 GUI 中设置安全值,然后使用“单独命令行”选项卡中的“下载”按钮下载设置文件。 然后,他们可以使用 CLI 中的-l 参数而不是使用-s 来指定每个安全设置,来加载设置文件。

    希望这对您有所帮助

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    用户已经使用上述建议的-s 和-l 尝试了这两种方法,但两者都不起作用。

    请您帮助我们澄清我们的测试是否有任何问题或建议新方法吗?

    1.使用-s

    2.使用-l

    文件"ufsetting"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4952" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182505/tms320f280049-q1-use-uniflash-cli-to-program-f28004x-dcsm/4466723 #4466723"]您是否可以帮助我们澄清测试中是否有任何问题或建议新方法?

    我在 任何屏幕截图中都没有使用"-b Z1PasswordProgram"(除非我错过了它)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我们仍然对-b 的使用感到困惑。

    如果我们仅使用 如下所示的-b Z1PasswordProgram 作为密码,则它可以正常工作。

    但我们不仅要对密码进行编程、 还要对 GRABSECT/GRABRAM 进行编程。

    因此、如果我们像这样使用-b、它仍然失败。

    您是否会向我们展示错误的地方?

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 存在其他一些错误。 我将向器件专家提出更多意见。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们的安全专家将在一天或两天内进行审核并返回给您。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    由于您已将密码从默认值更改、因此器件 将在复位时自动锁定。  必须先解锁器件、然后才能对密码或 GRABRAM/GRABECT 等任何安全设置进行编程。 如果您尝试对已编程的任何设置进行编程、则还必须更新链接指针、以便在新的区域选择块中对安全设置进行编程。 您能否在  UniFlash GUI 的设置和实用程序菜单中解锁器件并 在存储器浏览器中发送安全设置的屏幕截图? 这些地址应从地址0x78000开始。 这将使您更容易确定更新了哪些值以及是否需要更新链接指针。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    用户知道您在上述测试中所说的内容。

    用户告诉我、他换了新器件重新编程、并检查了0x78000是默认值、而不是使用编程器件进行测试、以避免您说的情况、因此他不认为这是根本原因。

    尊敬的 Ki:

    现在、他刚刚发现、通过更改命令顺序、它可以正常工作。

    因此、这意味着在本例中命令的顺序很重要。

    您对此有什么意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我没有足够的 UniFlash CLI 工具经验来回答您的第二个问题。 Ki、您是否知道命令的顺序是否重要。

    如果客户有任何与 DCSM 相关的其他问题、请告知我们、我将提供帮助。

    -Luke