This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28379D:如何连接 J9跳线以及这些引脚在哪里

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187661/tmdsdock28379d-how-to-connect-j9-jumper-and-where-are-those-pins

器件型号:TMDSDOCK28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCK

大家好、我使用的是"F2837xD 控制卡 R1.3"、坞站是"TMDSHSECDOCK"。  请指导我将跳线放置在集线站的 J9引脚上的哪个位置、以执行外部 MATLAB 仿真。  

我还连接了扩展坞的引脚图。 请指导我在集线站上的 ae2e.ti.com/.../7711.180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_1.pdfdd 跳线可以在哪里连接