This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:TMS320F280049C

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187050/tms320f280041-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280041

您好,

请告诉我我们如何在此控制器中计算计时器节拍的所有值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poonam、您好!

     计数器每(TPR[TDDRH:TDDR]+ 1)个 SYSCLK 周期递减一次。 如果没有对计时器应用分频器、则1个计时器节拍为1个 SYSCLK 节拍、因此无论您的器件配置为何种频率、计时器都是相同的。

    此致、

    Omer Amir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何计算、如果我们应用分频器、并且我需要在计时器 ISR 将出现通周期时进行计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所提供的等式 I 用于计算如果应用分压器、该值来自 TPR 高/低寄存器中的 TDDR 和 TDDRH。 该方程式应该可以从此处自行解释。

    此致、

    Omer Amir