This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:注入电流

Guru**** 2928960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187575/tms320f280037-injection-current

器件型号:TMS320F280037

大家好、团队、

我想知道数字模拟输入的内部过压保护结构。 是否有连接到 VDDx 和 GND 的二极管? 向引脚注入多少电流。

原因:

尤其是在某些引脚上为系统加电时、电压高于 VDDx、但电流较低、例如用于测量模拟引脚上的电源电压。 Achiving Section "6.12.1.4.2 Signal Pins Power Sequence"并不是很简单、因此需要一些外部电路。  

如果可能存在一些更高的电压、例如可以使用0.8V 简单保护二极管、则输入引脚上的串联电阻器可以限制电流。 使用二极管很难达到0.3V。

此致 Konrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于假期,专家不在办公室。 请在星期二之前回复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Konrad、

    从引脚到相应 VDDA/VDDIO 以及 VSS 的内部保护二极管很小。

    不建议在电源可用之前对信号引脚施加任何电压。  但是、如果您限制电流并且电流注入的持续时间为瞬态、则这应该是可以的。  绝对最大额定值为20mA、但对于有意重复注入、您应保持其<2mA、越低越好。

    如果您想模拟串联电阻器和外部二极管的组合、产品文件夹的模型部分中提供了 ESD 钳位的 IBIS 模型。  我已经看到您建议用于此目的的电路。

    此致、

    Jason