This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:Piccolo

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714926/ccs-tms320f28069-piccollo

器件型号:TMS320F28069
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITEC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你好! 我在 CPU 计时器1和2产生中断时遇到问题。 我只在器件文档中找到 CPU 定时器0产生的中断、我也在 PIE 表中看不到任何有关中断的参考。 有人能帮我吗? 我非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    您是否查看了 controlSUITE 中的示例代码? 导航到此文件夹:
    C:\ti\controlSUITE\device_support\f2806x\v151\F2806x_examples_ccsv5\cpu_timer

    此致、
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    正如 Gautam 提到的、您可以在器件的器件支持文件夹中找到最新的中断示例。

    您可以在 C2000Ware 中找到 F2806x 的最新器件支持。 有关更多信息、请查看器件的 TRM。

    以下是指向中断 Wiki 页面的链接: processors.wiki.ti.com/.../Interrupt_FAQ_for_C2000
    此致、
    Ozino
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 真的帮了我很多!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 这也对我有所帮助。