This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO3:向现有工程添加闪存配置。

Guru**** 2681025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186811/ccstudio3-add-a-flash-config-to-an-existing-project

器件型号:CCSTUDIO3

我需要将闪存配置添加到导入的工程 FLASH_kernel_C28x_DUAL_ex1_c28x1中。 如果我选择新建... 我看到下面的弹出窗口、没有其他选项可用于复制设置。 这是一个相当大的项目、因此从具有闪存选项的空项目开始、添加所有这些文件可能会很混乱且有问题。 但是、如果这是唯一的方法、我会尝试它。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    我们的闪存专家将在明天回来。  

    最棒的

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    [引用 userid="152282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186811/ccstudio3-add-a-flash-config-to-an-existing-project ]我需要向导入的工程 flash_kernel_C28x_dual_ex1_c28x1添加闪存配置。 如果我选择新建... 我看到下面的弹出窗口、没有其他选项可用于复制设置。 [/报价]

    这是添加新构建配置的建议方法。 您可以使用默认或复制现有设置、并根据需要修改配置。 您的问题是否更多地与闪存配置所需的构建设置有关?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我有一个仅具有 RAM 配置的项目、我希望它从闪存运行。 我想将现有的配置文件用作基础、因为我必须向闪存版本添加大量包含路径。 因此、我逐个将 RAM 项目中的所有路径复制到 Notepad++、然后逐个添加到闪存版本中。 现在它可以工作了、但我希望在需要再次增加时、可以采用一种更省时的方法。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="152282" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1186811/ccstudio3-add-a-flash-config-to-an-existing-project/4472482 #4472482"]。 我想将现有的配置文件用作基础、因为我必须向闪存版本添加大量包含路径。 因此、我逐个将 RAM 项目中的所有路径复制到 Notepad++、然后将它们逐个添加到闪存版本中

    如果 CPU1_RAM 配置已包含在项目设置中配置的路径、则您可能已创建新配置并使用选项"Copy settings from -> Existing configuration -> CPU1_RAM"。 这将使用与复制的配置相同的设置创建新配置、并且所有包含路径都应已转移。

    这对您不起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仍然是 RAM 配置、因此我看不到它在哪里获得了任何接地。