This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-GANG:C2000-GANG ERROR66:TMS320F28054M 的 CSM 解锁错误

Guru**** 2543060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28055, TMS320F28054M, C2000-GANG, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/715280/c2000-gang-c2000-gang-error66-csm-unlock-error-for-tms320f28054m

器件型号:C2000-GANG
主题中讨论的其他器件:TMS320F28055TMS320F28054MUNIFLASH

尊敬的 TI:

我使用 C2000-GANG 对 TMS320F28055和 TMS320F28054M 进行编程、 因此使用 C2000-GANG 对 TMS320F28055进行编程没有问题。

但 TMS320F28054M 不断地给出错误66:CSM 解锁错误。

顺便说一下、我返回使用 UNIFLASH 通过 XDS100v2 USB 调试器对 TMS320F28054M 进行编程、没有问题。 相同的 hex 文件。

有什么想法会导致这个问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Qiang、

    您是第一次对该器件进行编程吗? 或者、您是否已将某些应用程序与密码一起编程到其中? 使用 UNIFLASH 时、您是否在 GUI 中提供了密码以成功对器件进行编程?

    编程时、您能否确认引导模式引脚是否配置为等待模式?

    我将要求 Elprotronic 查看此帖子。 您可以直接通过 support@elprotronic.com 联系他们。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我尝试了已编程的一个芯片和新芯片(以前从未编程过)、都在错误66:CSM unlocked error 下停止。

    2.我可以使用 C2000 GANG 对 TMS320F28055进行多次编程、而不会出现任何问题。

    3.我还尝试使用 C2000 GANG 验证已编程的(通过 UniFlash)、并显示相同的错误。 错误66

    4.对于 UNIFLASH、我没有更改任何设置、Z1和 Z2的默认密码都是0xFFFFFFF。

    5.对于 C2000 GANG,我尝试了所有“安全密码”设置,但它们都不起作用。

    6.如何确认引导模式引脚配置为等待模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    明白了。 感谢卡扣-这有助于理解。

    对于我问的密码问题:我想您说您没有对任何密码进行编程。 (UniFlash 在不提供密码的情况下工作)。

    有关等待引导配置、请参阅表2-4。 www.ti.com/.../spruhe5d.pdf 中的引导模式选择

    我通知 Elprotronic、以帮助您解决此问题。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vamsi、
    我不认为这个问题是由等待模式引起的、我的28055的连接方式与28054M 的连接方式一样、而28055工作正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两 个器件都是不同的。 F28054M 是 Instaspin 器件、为 TI 锁定了 Zone1、因此无法解锁、但由于闪存扇区不安全、编程仍应继续进行。 似乎已编程的 Gang 正在抛出错误、因为 Z1已锁定。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您可能是对的。 但如何解决这个问题呢?
    如果是这种情况、那么 C2000 Gang 只能用于无 F 或 M 芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们将上述详细信息发送给 Elprotronic 以修复 Gang 工具。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在尝试重现此问题。 BTW -您使用的软件版本是什么?

    此致、
    Gregory Czajkowski
    Elprotronic Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000-GANG 编程器版本1.0.9.0


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我们能否使用边界扫描矢量文件对 TMS320F28054M 进行编程? 有关如何将.out/hex 文件转换为边界扫描矢量文件的任何想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Quing、我不知道该工具。 我将让 Vamsi 对此进行确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    TI 工具不支持加载该格式。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qiang、

    您能否给我发送一封电子邮件、然后我将在我们发布软件之前发送包含已修复问题的测试版。

    此致
    Gregory Czajkowski
    gregory@elprotronic.com