This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M36P63C2:创建我自己的硬件仿真器 XDS100v2时出现问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/715650/ccs-f28m36p63c2-issue-making-my-own-hardware-emulator-xds100v2

器件型号:F28M36P63C2

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试连接到我的个性化 F28M36卡、并且一直在按照以下链接上的说明设计我自己的硬件仿真器、

http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS100#How_to_make_an_XDS100_.2F_How_to_build_an_XDS100_hardware_emulator

我使用 MPROG 实用程序 FTDI 成功地对控制卡中的 EEPROM 进行了编程。 当我尝试在 CCS 上连接器件时、我收到以下错误(随附的屏幕截图)。

如何解决此问题?

谢谢、

Srini.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srini,

    在连接时以及在"Tools"下执行"Read and Parse"之后是否可以显示 MProg 对话框。  在您发送的链接中、我们需要确保 VID/PID 以及制造商/PD 字段与以下内容相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srini,

    第二个想法是、我认为仿真器上的上述设置很可能是正确的(如果它对其他人有所帮助、我将保留该帖子)、并且您遇到的错误与 CCS 内的目标配置文件相关。

    我认为该错误是指 C2000 MCU 的器件 ID。 您能否确保在目标配置中选择了与 F28M36完全匹配的正确 PN? 这是工具正在执行的交叉检查、以确保为连接的硬件正确配置。

    最棒的
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Matthew。 我解决了这个问题,我只需要执行自适应计时并将 JTAG CLK 更改为100KHz,它就能正常工作。