This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301:库支持

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714935/ccs-drv8301-library-support

器件型号:DRV8301
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE、 controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们有一位客户想知道他们是否可以将 CCS 与 DRV8301配合使用、如果可以、他们应该使用哪些库?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、
    我想、Motorware 是一个很好的起点:
    www.ti.com/.../MOTORWARE

    为了获得更好的反馈、我将把这个主题移至适当的器件论坛

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如 Ki-SooKi-Soo 所述、有许多 CCS 示例项目展示了如何使用 DRV8301器件进行电机控制。 您可以下载 motorware 作为推荐链接。
    controlSUITE 中还提供了一些用于电机控制的 CCS 示例项目。 默认情况下、您可以通过以下链接下载 controlSUITE 并在以下文件夹中找到示例项目。
    www.ti.com/.../controlsuite
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\DRV830x-HC-C2-Kit_V105