This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GPIO 的流程

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714780/tms320f28379d-flowting-gpios

器件型号:TMS320F28379D

您好!
客户在其设计中有打开的 GPIO、这些 GPIO 设置为输入。 这是允许的吗? 这会对 ADC 测量产生影响吗?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Holger、

    未使用的 GPIO 有3种可接受的配置。

    1. 启用内部上拉的输入模式
    2. 具有外部上拉或下拉电阻器的输入模式
    3. 禁用内部上拉的输出模式

    只要未使用的 GPIO 处于稳定状态而不是"摆动"、就不会影响 ADC 测量。

    此致、
    Cody