This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:CLA 问题

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/714709/ccs-tms320f28377s-cla-problem

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我的 CLA 有问题。 当我调试 一个示例"cla_atan"或任何其他 CLA 示例时、CLA 和程序不起作用。 我添加了错误屏幕。

感谢你的帮助

此致

Szymon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定您的意思是什么、它不起作用...

    CLA 在 MDEBUGSTOP 指令上暂停。 您可以在 TRM 中看到有关此功能的更多信息。

    如果您断开 CLA、然后调试器复位并重新启动并运行 C28x、C28x 应该完成并显示 CLA 通过的结果。

    此致、
    SAL