This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:对安全闪存扇区进行编程。

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187860/tms320f28384d-program-secured-flash-sectors

器件型号:TMS320F28384D

您好、查姆斯、

如果启用了区域1密码、则所有闪存扇区和 LS RAM 都分配给区域1。 当我们在 LS RAM (安全)上执行闪存 API 时、是否需要在擦除/编程闪存扇区之前解锁器件?

我提出这个问题是因为根据 TRM、软件在安全存储器内执行时获得完全闪存访问。 但是、我的客户需要首先解锁 DSP 器件、以便对安全闪存扇区进行编程、而不会出现任何问题。

请提出您的意见、感谢您的帮助。

此致、

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    这是没有必要的。

    您能否根据 需要检查他们是否配置了 FLSEM 寄存器(请参阅 TRM 中的详细信息)?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、

    感谢您的回答。 你是对的、我的客户没有配置 FLSEM 寄存器、这个问题已经解决了。

    要进行双次检查、如果 FLSEM 寄存器配置为 ZONE1、那么在 ZONE1存储器内执行的闪存 API 能够擦除/编程不安全的闪存扇区、那么在执行该操作之前、我们不必将 FLSEM 配置回非安全区域、它是否正确?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    很高兴它得到解决。

    但是,我不理解你"在这样做之前"的意思--请澄清,以便我能提供帮助。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vamsi、

    我的问题是、当 FLSEM 寄存器配置为 Zone1并且在安全 RAM 内执行闪存 API 时、如果我们要擦除/写入不安全的闪存扇区、在擦除/写入不安全的闪存扇区之前、是否需要将 FLSEM 寄存器配置为非安全区域?

    我认为没有必要、对吗?

    此致、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、

    我认为您需要将其配置为非安全区域。

    谢谢、此致、
    Vamsi