This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28020:C2000-GANG 无法加载和删除程序

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182813/tms320f28020-c2000-gang-cannot-loading-and-removing-programs

器件型号:TMS320F28020

你(们)好

现在我的客户遇到了问题。  复印机无法执行加载和删除程序。  它是否与以下设置相关? 如果是、  在保护设备后、是否有任何方法可以移除安全设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    该工具询问您是否要继续对密码进行编程并保护器件。   

    如果要保护器件、则可以继续操作。

    这是否澄清了您的问题?  或者您是否需要进一步的帮助?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 

    我可以关闭此帖子吗? 或者您还有其他问题。   

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanxiao Zhong、

    我正在关闭此帖子、因为我没有听到您的声音。

    谢谢、此致、

    Vamsi