This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384S:在电源循环期间从闪存引导 C28x 代码时出现问题

Guru**** 2535120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188130/tms320f28384s-trouble-booting-c28x-code-from-flash-through-power-cycle

器件型号:TMS320F28384S

我有运行代码、这在使用调试器部署和运行代码时是完全可以找到的。 但是、当我尝试对电路板进行下电上电时、代码不会运行(如切换 GPIO 引脚所示)。 我已通过10K 上拉电阻器将 GPIO72和84拉至 VDDIO、以选择闪存作为器件引导选项。  

我不确定要采取哪些调试步骤来解决此问题、如果有任何帮助、我们将不胜感激。