This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:IEC60730安全库和文档

Guru**** 2526930 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187989/tms320f280041-iec60730-safety-library-and-documentation

器件型号:TMS320F280041
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我已下载 IEC60730安全文档、但在文档和示例中找不到 F28004x 的支持。  该库中支持的哪些控制器最接近 F28004x、该库是否可以与 F28004x 一起成功使用?

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我们在 C2000Ware 中提供了用于 F28004x 的诊断库、可用于帮助进行 IEC60730测量。 您可以在下查找它 /libraries/diagnostic/f28004x.

    惠特尼