全部交易、
我将 TMS320F28335用于逆变器控制、 并且目前 正在实施开环。 我使用的电压感应卡将50Vac 调节为0至+3V 、以采集到 F28335微控制器中。 但是,我面临以下问题。
我调节直流总线电压以控制交流输出电压、Code Composer Studio 图形工具上就可以很明显地看出这一点。 尽管如此、在特定直流电压之后、波形 会松动 正弦波形、如下面所附的图所示。 但是、当我降低电压时、波形变为正常。 任何人都能解决这个神秘的问题!
我可以确保我选择的样本大小包括一个完整的输出正弦周期。 此外、实际输出电压形状几乎是正弦。
这是电压为正弦时的屏幕截图

下图显示了波形何时不稳定。

下面的波形显示了直流电压何时进一步增大。

我处在一个非常紧张的角落。 能有人让我感到很失望!
此致、
Rajesh BN。