This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:用于速度控制的 BLDC 无传感器软件驱动器

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187616/tms320f28034-bldc-sensorless-sw-driver-for-speed-control

器件型号:TMS320F28034
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

您好!

我需要 BLDC 无传感器 SW 驱动器来进行速度控制。

我将这些引脚 用于 BLDC PWM:

EPWM1A、 EPWM2A、 EPWM3A

EPWM1B、 EPWM2B、 EPWM3B

对于电流反馈:

ADCINB4、 ADCINB5、 ADCINB2

任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    您是否已安装 controlSUITE? 在"controlSUITE\device_support\f2803x"目录下、您可以找到一些可以利用的示例。

    下载 controlSUITE 的链接为: https://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    谢谢、

    嘉兴