This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用软件对内部正弦变量进行过零检测

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1183352/tms320f28379d-zero-crossing-detection-for-internal-sinusoidal-variable-using-software

器件型号:TMS320F28379D

正弦变量在 PI 控制器的输出端生成。 它具有开关频率纹波。 我尝试过该变量的过零检测。 但是、过零处有多个过零。 请告诉我通过软件进行过零检测的最佳方法。

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milarpa、

    由于节假日,答复可能会有延误。 请在1月1日或2日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milarpa、

    我刚才为此线程分配了。 如果您仍有兴趣、能否澄清一下开关频率下 PI 输出的正弦波形的含义? 通常情况下、PI 控制 器在每个开关周期内通常运行一次、我不确定如何从 PI 输出获得正弦波形输出。 如果您的设置/计划不同、请指定您如何实施您的控制。

    韩文