This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:目标文件显示实用程序未提供预期的输出

Guru**** 2933090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188795/tms320f28377s-object-file-display-utility-gives-no-expected-output

器件型号:TMS320F28377S

您好!

如 spru513_y "TMS320C28x 汇编语言工具 v22.6.0.LTS "中所述

11.1 打开目标文件显示实用程序:

"-call_graph"选项应提供入栈使用的内容。  

由于 xml 输出数据卷非常高、我想将其放入 xml 文件中。

我已经尝试了"--output"选项、不幸的是、出现了错误:

错误:无法读取"--output=stack_calls.xml"

"-o"也不起作用。

我的命令调用:

ofd2000 --call_graph My_Firmware.out -o=stack_calls.xml

请修复"--output"选项。

此致、

Maciej Drozd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您将此问题通知我们。  我能够再现同样的行为。  我提交了 EXT_EP-11018条目  以进行调查。  欢迎您访问该链接。

    解决方法是、如果您最后写入输入文件名、它将按预期工作。  在这种特定情况下,请指定命令...

    ofd2000 --call_graph -o=stack_calls.xml My_Firmware.out

    谢谢、此致、

    乔治