This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:如何使用 Uniflash 写入闪存的特定区域

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187140/tms320f280049c-how-to-write-to-a-specific-area-of-flash-with-uniflash

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

您好!  

问题1.
我想知道如何使用 Uniflash 写入闪存的特定区域。
具体而言、这是一种将闪存映像写入组2的方法。

问题2.
Uniflash 支持编写十六进制文件和二进制文件。 我想知道使用 CCS 输出十六进制文件和二进制文件的过程。

问题3.
使用 CCS 编译时、Uniflash 是否支持写入.out 文件输出?

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    1) 1)它将是给定地址处的连续数据吗?  如果是、您可以尝试二进制加载。  如果不是连续数据、则可以使用应用程序创建.out 文件并加载。  您是否遇到过这方面的任何问题?

    2) 2)我们的编译器团队可以为您提供帮助。 请为此打开一个新帖子。

    3)是的、使用 Uniflash、可以加载 CCS 生成的.out。  

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamsi

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187140/tms320f280049c-how-to-write-to-a-specific-area-of-flash-with-uniflash/4472576 #4472576]1)它是否是给定地址的连续数据?  如果是、您可以尝试二进制加载。  如果不是连续数据、则可以使用应用程序创建.out 文件并加载。  您是否遇到过此问题?[/引述]

    "连续数据"是什么意思?
    我们想知道将应用代码的闪存映像写入 MCU 内置闪存组2的过程和设置方法。
    写入闪存组2时、应更改哪些设置?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Astro:

    1、连续数据: 假如您想在给定地址对256字节数据进行编程、那么它是连续的。  相反、如果要在给定地址对10个字节进行编程、然后在前一个地址+25处对另外15个字节进行编程、则它是非连续的。

    2.为了将.out 文件编程到 F280049中的 Bank2、除了将应用映射到链接器命令文件中的 Bank2地址空间外、您不需要执行任何特殊操作。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vamsi

    [引用 userid="16728" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1187140/tms320f280049c-how-to-write-to-a-specific-area-of-flash-with-uniflash/4473412 #4473412]1. 连续数据: 假设您要在给定地址对256字节的数据进行编程-那么它是连续的。  相反、如果要在给定地址对10个字节进行编程、然后要在前一个地址+25处对另外15个字节进行编程、则该字节是非连续的。[/QUERP]

    具体而言、我希望在应用程序代码运行时通过 SCI 将测试数据等写入闪存。 您有什么有用的信息吗?

    谢谢、

    Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Astro、

    好的、我认为您正在询问 UniFlash 编程。

    如果要在运行时对闪存进行编程、则需要使用闪存 API 库。

    以下文档可提供帮助:

     http://www.ti.com/lit/pdf/spnu628

    .https://www.ti.com/lit/sprabv4 

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vamsi

    是否可以通过遵循右侧的流程图实现上述目标? 如果您需要其他特殊治疗、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    该图概述了如何使用闪存 API 将数据编程到闪存中。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Vamsi

    如果 C2000将通过 SCI 获得的数据保存到闪存、是否需要上面流程图中除了闪存 API 之外的任何步骤?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    一旦数据进入器件 RAM、您就可以使用上面的流程对闪存进行编程。   

    请查看 C2000Ware 中提供的闪存编程示例。

    谢谢、此致、
    Vamsi