This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:GPIO 多路复用器配置

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1188578/tms320f280023-gpio-mux-configuration

器件型号:TMS320F280023

您好!

我对280023中的 GPIO 多路复用器有一个简单的问题。

通常、当我们将 GPIO 用作 SCI 通信时、可以将其选为 GPIO 29 (SCIA_TX)和 GPIO 28 (SCIA_RX)。

是否可以为 SCI 通信选择 GPIO 29 (SCIA_TX)和 GPIO 17 (SCIA_RX)? 是否有特定的序列、还是仅取决于多路复用器配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问!

    您可以将 SCIA_RX 和 SCIA_TX 引脚的任意组合用于 SCI 通信。 所选的 GPIO 无关紧要。 重要的是、它们都用于相同的 SCI 模块。 例如、SCIA_RX 不应与 SCIB_TX 一起运行。 只要保留相同的 SCI 模块(例如 SCIA)、就可以使用任何 GPIO。

    此致、

    Vince