This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280023:地址标记为“???”

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1182952/tms320f280023-addresses-are-marked-with

器件型号:TMS320F280023

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"您好! 我无法使用 TMS320F280023PMS 芯片读取转储。 某些地址标记为“???”。 我的工作工具 XDS 200 USB 调试探针。

附件是屏幕截图。 请帮帮我。"

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    主题专家因休假而不在办公室。 请预计在1月1日的第一周之前收到回复。 对给您带来的不便深表歉意。

    此致、Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    在 M1RAM 和 PIEVECT 表内存范围之间、有一个无效的内存空间。  因此、GEL 文件不会定义该空间。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您对此还有其他问题吗? 或者我们可以关闭它吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "我正在维修开关电源、在这些电源中、TMS320f 微控制器出现故障(出现了电涌)、我的任务是用新的芯片替换故障芯片并刷写它。 我有一个新的工作电源、但我无法从它读取完全转储(固件)、请参阅第一个帖子。 请告诉我此问题的解决方案、如何读取固件。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    他们想要读取什么存储器范围?  前面提到的存储器范围不是有效的存储器范围。  请检查。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "我需要从原始芯片读取所有存储器范围、然后将此信息写入新的空白芯片、以使器件正常工作。 我需要复制原始芯片。 但愿您能理解我。 谢谢你。"

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    它们需要读取闪存内容(有效闪存范围)。  它们不需要读取无效的存储器范围。   

    如果他们提到的地址范围没有实际存储器、他们如何读取该空间?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Marvin、

    您对此  还有其他 问题吗 ?  

    还是问题现在已解决?  请告诉我、以便我可以关闭帖子。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vamsi、  

    你好。 客户确认可以关闭开机自检。

    感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin