This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:C2000 DesignDRIVE IDDK 套件问题

Guru**** 2540030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/742653/tmdxiddk379d-c2000-designdrive-iddk-kit-issues

器件型号:TMDXIDDK379D

您好!

我正在使用 Design Drive 套件和软件示例、在以下问题上、任何人都能为我提供帮助  

1如何在 IDDK 软件示例代码中设置加速、减速和急动、以便将电机旋转为 S_Carve  

2如何开发 一个观测器来跟踪电机参数、我可以使用 DMC 的哪个块来实现此目的  

3如何更改电机的旋转方向  

最恰当的考虑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.目前,IDDK 示例中没有可满足 S 曲线需求的代码。 您可以通过设置速度 PI 控制器饱和值(或最大输出值)来限制最大加速度和减速度。
    2.可能有许多技术出版物涉及参数跟踪。 所有这些算法将需要 DMC 的电压和电流反馈。
    3.在 IDDK 示例中,只能通过发出负速度命令来改变速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用设计驱动器进行构建级别3、当我命令电机运行电机时、振动和失速可以帮助我做什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是电机旋转感应、而编码器的旋转感应相反。 反转定子连接的任意两根导线、请参阅。 或者您可能必须增加 Iqref 值或类似的值。 请阅读用户指南并尝试一些选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,先生

    感谢您现在的回复、电机运转正常、但我在调整 KP 和 KI、但对 FBK 变量没有影响。 FBK 不会仅跟踪参考、而图形显示驻车模块的输出变化过大、我尝试通过调整 KP 和 KI 来稳定 FBK、但没有变化、请告诉我如何正确跟踪参考 因为我的电机控制经验有限

    注意事项
    Asim Gulzar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此构建级别应测试电流环路、而不是速度。 不清楚哪个 FBK 不跟踪基准电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生、我将介绍 IQ FBK 和 ID FBK、我认为现在已经很清楚了、因此请帮助我解决问题的位置或我应该采取哪些措施来解决这个问题、并推进到下一个构建级别
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建级别2中、您是否验证了 CPU 是否检测到相电流 IA、IB。 如果您按照用户指南中的步骤操作、将会更轻松。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    尊敬的 SIR、我再次使用构建级别2验证我的电流传感器是否能够根据用户指南提供精细的 α 和 β 电流、 在3级工作3天、但通过更改 KP 和 KI 没有任何改进、但对 Iq 和 id FBK 没有影响、它仍然振荡其值从负到正不等。 请帮助我如何管理它
    非常感谢

    注意事项
    Asim Gulzar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用可变电源、请考虑增大直流总线电压、以便监控 PI 系数的影响。 如果电压较低、则 PI 控制器输出可能已经接近饱和状态、无法显示影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我在过去2周内从事电流环路 iddk 3级、但它不能稳定、IQ FBK 和 ID FBK 无法跟踪基准、现在我完全失望的是、是否有人能帮助我成功完成构建3级

    注意事项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否尝试根据我之前的建议增大直流总线电压? 没有提到这项试验。

    BTW、我们没有听到任何人说构建级别3不起作用。 有些情况下需要增加 Iqref。 但您的情况似乎表明、总体不绩效。 您需要确保电流反馈感应方法正确、应验证适合电流感应方法的 HOD_GND 或 COLOW_GND 选择。 用户指南提供了执行此评估所需的相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿西姆
    您是否能够解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我很高兴您的反馈显示了您对我的敏感、但不幸的是、直到现在问题仍未解决、我的电流控制器反馈不稳定、相对于参考值从正到负、我更改了 KP、 Ki 在每个可能的值中都增益、但反馈不稳定、无法跟踪参考 IQ 和 id、您能建议我解决问题的任何方法吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生、我也增加了参考 IQ 值、但问题相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您尚未回答我的第一个问题。 您是否增加了直流总线电压并进行了测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我增加了、但振荡与低电压时相同
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用自己的24V PMSM 电机我是否需要将其电阻和电感添加到代码中???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您施加了多少电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SIR:我已应用最大24V 电压、因为我的电机为24V、最小为8V DC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建级别2中、您说过您能够看到 α 和 β 电流。 如果是这种情况、那么我不明白关闭环路为何不会响应。 似乎环路根本没有闭合、或者可能是电流 PI 控制器已经饱和、从而使环路无法控制。 如果您可以根据您的观察结果查看代码以查看系统卡滞的位置、这是另一种方法。
    此时、根据您的输入、除了建议尝试另一个电机(如果可能更高的电压)(如果有)之外、我不知道要寻找什么其他电机。 使用此套件需要对实时电机控制有一定的了解。 远程而言、我们只能提供如此多的指导。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    尊敬的先生、我的空间矢量模块输出 Put 和 Clark 模块电流。As 和 Current.B 不符合用户指南、它不像正弦波、而是看起来像失真波形
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得知空间矢量输出波形与 UG 中的参考图不符、这让人感到惊讶。 这已经使用了很多年、您可能需要花费一些时间来大致了解代码和概念、从而使所有基础知识都得到充分考虑。

    但是、我对电流波形并不感到惊讶。 逆变器死区为2us、电机为24V、因此电压失真可能过高、因此电流波形也会失真。

    如果可能、请尝试使用电压更高的电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生、最后由于您的帮助、我的电流波形 SVGEN 模块工作正常、我的电流环路成功关闭、现在我正在构建级别4、当我命令电机开始运行时、电机稍微移动、然后停止、而 SPED_pid_FbK 保持为零时、 您能给我提供任何建议吗? 非常感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SIR,现在在构建4中,电机移动以进行初始对齐,在 ISW=2之后,电机停止并尝试移动,但无法移动,我的电流控制器 IQ 处于饱和状态,参考 IQ=0.9,FBK IQ =0.35 maximum,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保电机轴和位置传感器的旋转感应相同。 否则、电机可能会像这样失速。 尝试反转连接到逆变器的电机的任何两个相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SIR:我已经从电机上移除编码器并手动旋转编码器、当我旋转编码器时、电机会非常成功地移动并跟踪编码器的位置、但在正常饱和电机中、我仅为了对齐而移动、我还更改了电机2相
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在构建级别2和3中、我的速度计算模块显示相对于命令速度的半速
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SIR:我已经多次更改电机相位、但条件相同、在构建级别4中、电机会移动以进行初始校准、当 ISW 值变为2时、电机会停止并且无法进一步移动、现在电机处于转子锁定位置、 根据用户指南、我的电机和位置编码器对齐、另一方面、我从轴上拆下编码器、手动移动编码器现在电机移动并跟踪编码器的位置、请建议我解决问题的任何方法
    注意事项
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    speedRef 是零吗? 如果不是、请增大 IqRef。
    查看代码、查看其可能卡在何处、否则。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生,我的电动机额定频率为16.7Hz,现在请告诉我可以在代码中设置什么值,代码变量如“base_frequency”,请指导我进行此操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在**-settings.h 文件中,您将看到一条有点像这样的行

    #define MOTOR_RATed_FREQ 400.0 //额定电机电频率

    编辑此行以在此处反映您电机的额定频率。 希望它现在起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的先生,在构建级别4中,我的电机运行2分钟,然后停止,在运行过程中,当我更改转速参考但对电机转速没有影响时,2分钟电机停止并发出轻微声音后,如果可以的话,请帮助我

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿西姆

    我很难理解其他的事情,并提出合理的建议。 继续尝试、您应该自行找到答案。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,主席先生,我会尝试,谢谢你的答复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能在哪里找到?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、SIR 根本不是、我的速度环路以完全不高的性能运行、在闭环速度运行时扭矩非常差、当我命令电机运行时、电机运行15个旋转、然后停止运转、我已经尽力了、但没有任何办法解决问题、 我非常失望、为什么我的速度环路不起作用、并延迟了我们的项目。 我的老板还批评我、我的老板给了2019年2月1日的时间来关闭该电机的所有环路、即电流、速度和位置环路、 但目前、我无法理解应该如何保存工作并成功完成项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有、SIR 根本不是、我的速度环路以完全不高的性能运行、在闭环速度运行时扭矩非常差、当我命令电机运行时、电机运行15个旋转、然后停止运转、我已经尽力了、但没有任何办法解决问题、 我非常失望、为什么我的速度环路不起作用、并延迟了我们的项目。 我的老板还批评我、我的老板给了2019年2月1日的时间来关闭该电机的所有环路、即电流、速度和位置环路、 但目前、我无法理解应该如何保存工作并成功完成项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asim、

    我不知道我们如何能够在已经做的事情之外提供远程帮助。 您提到您使用的电机与建议捆绑使用的电机不同。 如果您将电机的参数正确地移植到代码中、则不会出现问题。 其次、您还提到了电机驱动器的新特性。 除非您花一些时间了解交流电机控制背后的概念、否则这可能很有挑战性。

    您提到了成功测试3级、因此4级应该已经轻松完成。 我们只能说当前的挑战不是一个重大挑战、您需要重新审视已经给出的建议、并逐一尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh 先生、您好!
    现在、我将向您介绍项目的当前情况、使用构建级别4、当我命令电机运行时、首先电机运行以达到目的、然后系统转移到闭环控制、在此阶段、电机以较小的扭矩或较差的扭矩运行大约15个旋转、然后停止、 如果我尝试用手旋转电机、电机开始移动并完成三个或四个周期、然后停止、在电机运行期间、我的电流环路有效跟踪反馈、几乎没有稳态误差、 当电机转至停止位置时,我的速度环路输出变为其饱和值0.9pu,电流环路输出也变为其饱和值,您能帮助我解决系统变得不稳定的问题吗? 我已经学习了代码并观看了德州仪器(TI)关于电机控制的所有视频讲座、我的系统在构建级别3、构建级别4中正常工作、但速度环路使系统不稳定。

    注意事项
    阿西姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、如果电流环路正常工作、而不是速度环路、则可能的故障如下:

    1.速度反馈计算可能错误-您在运行构建级别2时是否验证了速度反馈值?

    2.速度 PI 控制器值可能错误-首先尝试较小的 ki 值、并根据响应将其增加一点。 KP 和 KI 的一般设计基于电机惯性等。 如果您使用的电机较大、则可能需要更高的 KP。

    我的笔记在本质上是非常通用的、但 我希望 您觉得它有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Asim、

    如果问题得到解决、或者除了已经完成的工作之外没有其他需要讨论的内容、我们可以关闭此主题。 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有 Ramesh 先生、问题一直没有解决、我正在尝试解决、我已经购买了 F28379D launchpad 和 GaN 逆变器 Booster Pack、现在我将尝试使用此软件和硬件工具、因此请不要结束讨论

    注意事项
    Asim Gulzar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题可能会得到解决
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿西姆

    我们对此主题没有任何活动、因此我们希望关闭它。 如果您有任何问题需要讨论、您可以在30天内重新打开它、否则您始终可以创建另一个主题。 谢谢。

    Ramesh