主题中讨论的其他器件: C2000WARE、 SFRA、 TMS320F28375D
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试将 F28004x 控制卡与三相 Vienna PFC 搭配使用。 一切似乎都正常、但当我切换到 SDFM 电流感应选项时、我会丢失电流反馈。 我已更新到 CCS 8.2、以便 Resource Explorer 正常工作。 我最初使用的是 F2837x 控制卡、在启用 SDFM 的 SDFM 方面没有问题。 我已切换回 F2837x 控制卡、并使用 CCS 8.2启动了一个新项目、没有任何问题。
在使用 F28004x 控制卡进行构建1至4时、电流反馈正常工作、但一旦我将 SDFM_sensing 设置为1、它们就停止工作。 在我调试并运行代码后、脚本控制台中的 guiIrms (1/2/3)变量不会更新、它们只是保持为0。
我是否需要为 F28004x 控制卡设置任何其他变量? 我将 S5和 S6开关置于正确的位置。 SW5同时关闭、SW6同时打开。
谢谢、