Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE
工具/软件:Code Composer Studio
你好
我正在尝试使用 Lab2d 识别 ACIM。 由于额定磁通为 sqrt (2/3)*200V/200Hz 和 PWM 频率20kHz、因此会出现用户错误"额定磁通过低"。
为了避免此误差、我可以增加 PWM 频率或 ACIM 的额定电压或降低额定频率。
当我更改以下参数时、识别 ACIM 的影响是什么:
1) 1) PWM-f 高达25kHz、但逆变器仅达到20kHz?
2) 2)增大额定电压(200V)?
3)降低额定频率(200Hz)?
确定电感的问题:
在识别 LS 期间、测得的 LS 正在下降、请参阅下图。 为什么会发生这种下降?
因为对于其他 ACIM、这种下降不可见(LS = 0.1H)。
如需完整、请访问 user.h。
已用硬件:F2806xf
已用软件:motorware V18
此致
Stefan Hunziker