This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:停止目标 CPU 时出现问题错误 Uniflash &CCS

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748859/tms320f28377s-trouble-halting-target-cpu-error-uniflash-ccs

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试弄清楚如何使用 UniFlash 在 TMS320F28377S 微控制器上配置 DCSM。 为此,我需要将程序加载到内核中以查看数据,但我遇到此错误:

 我使用 JTAG 探针 xds100v2和 xds100v3、两者得出相同的结果。

我曾尝试重置、更换电缆、更换探头、但电路板无法正常工作。  

我认为重要的是、我已经在内核中加载了程序。  

我在 CCS 上得到相同的错误。 请帮助我解决这个问题、因为 自从我开始安全工作以来、我经常遇到这个问题。 我是否应该遵循一些步骤来避免此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loic、

    这是美国的感恩节周。 大多数 TI 工程师都在度假。 请预计延迟回复。

    实际上、我希望下周早些时候 TI 能回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Loic、

    如果您通过对密码进行编程来启用器件安全、则可能无法连接到器件、因为只要 CPU 暂停且 PC 指向安全存储器、ECSL 就会跳闸 JTAG 连接。 要启用 JTAG 连接、您需要使用 WaitBOOT 模式、然后进行连接。 基本上、将引导模式引脚设置为 WaitBOOT、然后为器件加电并尝试连接 JTAG。 请参阅器件 TRM 以了解 WaitBOOT 设置。

    此致、

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。 您的解决方案似乎适用于 xds100v3、但对于 xds100v2、我会得到以下错误:

    连接到目标时出错:
    (错误-215 @ 0x0)
    测试总线控制器的信号量处于超时状态。
    Unif-SCIF 无法获取用于的信标
    由实用程序或调试器表示控制器的所有权。
    您可能必须退出其他客户端、因为发生了超时。
    (仿真包7.0.188.0)

    你有什么想法吗?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应该适用于两个仿真器。 您能否仔细检查在这两种情况下是否遵循相同的步骤。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在上一个帖子中确认我的问题吗?