主题中讨论的其他器件:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK、 controlSUITE、 TMDSSOLARUINVKIT
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我 正在阅读《并网逆变器设计指南》-《Tidu21a》。
在代码"gridconnectedinvlclfltr.c"中有一行
652 ---- invDutyPU=(cntl2p2z_LEADLAG_vars.out + invVoInstSD)/(invVbusInst*(VDCBUS_MAX_SENSE/VDC_NOMINAL));
"invVoInstSD" 代表的数量是多少、因为在整个代码中没有提到这个变量、它是如何影响控制器件的。
2.为什么在设置文件中将 VDCBUS_MAX_SENSE 保持为620.152。 我们是如何得出这个值的、以及它在这里发挥什么作用、就像在一般运行期间一样(如果 我在这里错了、请纠正我) 、invVbusInst 将是380V、 VDC_Nominal 也将是380V、因此整个等式将被这个620.152量除。
此致
Archit