This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:从 MATLAB 的“空间矢量发生器块”C28x DMC 库的输出中模拟和提取 PWM A 相

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747176/tms320f28335-simulate-and-extract-pwm-phase-a-from-output-of-space-vector-generator-block-c28x-dmc-library-of-matlab

器件型号:TMS320F28335

尊敬的电机驱动团队:

如何为 MATLAB 中的所有6个扇区的 A 相仿真和提取 PWM?

(我使用 MATLAB 的 C28x DMC 库中的“空间矢量发生器块”来生成 Ta。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    此问题最好由 Mathworks Support 回答。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要构建自己的仿真来实现这一目的。 C28x 库仅用于部署、不用于仿真。

    如果您需要其他帮助、请随时联系 MathWorks 技术支持。

    谢谢、

    -Brian