This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:编程中的 Uniflash 问题

Guru**** 2867410 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/751495/tms320f28065-uniflash-issues-in-programming

器件型号:TMS320F28065
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好,  

我 在 3台差分网络 Win10 PC 上遇到同样的问题。  

全新 PC (未安装 CCS) ,我安装 了最新的 Uniflash 。   

现在我将 XDS100v2仿真器连接到 PC  ,我可以在 HW 中看到它们,但在 WIN 中看到黄色报警 , 它不起作用:  我根本无法进行编程。

现在我再次尝试安装 FTDI 驱动程序,同样的问题。

我该怎么办?   

XDS100V2 是否是 UNiflahs 安装中的正确驱动程序?  在哪里?   

XDS100v2工作正常 、因为 在另一台 PC 上使用 CCS 工作正常  

此致

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

    我们分析了 UniFlash 安装过程、发现缺少安装调试探针驱动程序的步骤。 我们将研究如何为即将发布的 UniFlash 版本解决此问题。

    作为一种解决方法、您能否尝试以下操作:

    1) 1)下载随附的 install_drivers.bat 脚本

    e2e.ti.com/.../install_5F00_drivers.bat

    2) 2)将其复制到以下文件夹: \desktopdb\content\TICloudAgent\win\

    3) 3)以 Admin 身份启动命令提示符

    4) 4)转到该文件夹并运行脚本

    请告诉我这是否适合您。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    Ricky。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好,Ricky,

    我测试 过,但批处理文件中有问题,不起作用。

    检查 步骤是否再次检查? 我在 Win10上

    安装 erroe

    此致

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    很抱歉、我看了另一张幻灯片、您实际上需要为脚本添加路径环境变量、以便找到必要的可执行文件。 dpinst 可执行文件位于中 \desktopdb\content\TICloudAgent\win\articoudagent\setup\文件夹,因此在运行脚本之前,您需要将该路径添加到命令提示符中的路径变量。

    示例:
    >设置路径= \desktopdb\content\TICloudAgent\win\articoudagent\setup;%path%

    请告诉我这是否适合您。

    谢谢、
    Ricky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ricky,
    我们被迫使用较旧版本的 Uniflash,该安装程序正在工作并可以进行编程
    此致
    卡洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛、

    好的、希望您在使用旧版本时不会遇到任何问题。

    我们正在研究如何解决下一版 UniFlash (4.6)的安装程序问题。

    谢谢、
    Ricky