This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:F28M35H52C1RFPT

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/749622/f28m35h52c-f28m35h52c1rfpt

器件型号:F28M35H52C

我想找到有关用作 SSI1 CLK 的 PH4_GPIO52类型的文档。

此引脚是否为开漏? 还是推挽式?

该引脚是否具有内部上拉电阻器? 如果是、有多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已将这一问题通知有关专家。

    请注意、这是美国的感恩节周、大多数 TI 工程师都不在。

    请预计下周初收到延迟的回复。

     

    此致、

    Sudhakar

    ------------------------------------------------------

    如果帖子回答了您的问题、请使用 "验证答案" 按钮进行标记。

    其他有用链接:

    C2000入门     C2000闪存常见问题/常见问题      仿真常见问题解答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、

    此信息可在器件数据表中找到。 http://www.ti.com/lit/sprs742
    信号描述表显示该引脚具有上拉电阻、输出缓冲器驱动强度为4mA、并且是推挽式(I/O/Z 功能)
    在电气特性表中、当引脚为低电平(I_IL)或高电平(I_IH)时、高电平和低电平的输入电流均显示在

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser、
    您对此事还有什么疑问吗? 由于不活动、我关闭了该线程。

    此致、
    Cody