This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2808:加电期间 GPIO0输出毛刺脉冲

Guru**** 2775665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/743628/tms320f2808-gpio0-output-glitch-during-power-on

器件型号:TMS320F2808

尊敬的所有人:

 我们在上电期间发现 GPIO0输出2ms 干扰、示波器如下:

CH1为1.9V、 CH2为 GPIO0、 CH3为3.3V

这是我的 SCH:

你有什么建议吗?

谢谢。

Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不相信您看到的是毛刺脉冲、GPIO0只是一直驱动高电平。 因此、由于它驱动为高电平、它将"输出"施加到 VDDIO 引脚的任何电压。

    在我看来、您的电源在加电时过冲。 您对电源有什么了解吗?

    此致、
    Cody
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cody、

    是的、我已经更改了电源、现在它看起来是这样的:

    CH1 = GPIO0;CH2 = 3.3V、 CH3 = 1.9V、CH4 =/复位

    对此有任何意见吗?

    谢谢。

    Cai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cai、

    以下是一些注释:
    复位时、GPIO0 -GPIO11引脚内部上拉电阻器未启用。 这意味着您的板上有一个连接到3.3V 的 GPIO0上拉电阻器。 (解释您的原始条件)请参阅数据表中"信号描述"表的脚注1: http://www.ti.com/lit/sprs230
    2.复位线在这里不好。 它应保持低电平、直到电源正常。 看起来上升幅度很马虎。 您是否使用外部 SVS 器件来控制/监控 POR/BOR? 不仅如此、复位线路似乎接近5V???? 请确保情况并非如此。 是否确定要对 XRSn 信号进行范围界定而不是应用复位线?


    通常、请参阅数据表(http://www.ti.com/lit/sprs230)的"电源排序"部分 、并确保遵循其中的所有建议。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    自您上次答复以来已有一周以上。 如果您仍面临此问题、请告知我们。

    谢谢、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    是的、我们解决了这个问题、问题来自 RESET 引脚。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不介意、您能否进一步说明问题是什么? 这更符合我的好奇心。 加电期间、MCU 的 XRSn 引脚控制是否不佳?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    是的、XRSn 引脚中的 RC 值是不合理的、这使得 CPU 在上电期间处于 unknow 状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您确认这是问题的原因。

    -Mark