This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] c2000-digite-control-library:c2000-digite-control-library

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/746223/c2000-digital-control-library-c2000-digital-control-library

器件型号:C2000数字控制库

您好!

我正在使用成功的 svgen_dq 宏来驱动一个8极无杂音电机(配置12N8P)、但当我在驱动14极无刷电机(配置12N14P)时遇到不良结果时、我感到非常困惑。 您是否遇到过这种问题? 您知道改变转子极数的影响吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您基于哪个示例项目? svgen_dq 独立于电机的极对、甚至电机的任何参数。 您可以检查与电机极对相关的其他模块、并将其更改为右侧模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yanming、
    首先、感谢您的回复。 是的、svgen_dq 与极数无关。 但是、我注意到14P 发动机有噪音、我在8P 发动机上听不到噪音(我在8P 发动机上听不到任何噪音)。 我注意到背景噪声或抖动、根据我没有注意到的参数、8P 没有噪声。
    我精确地说、我在开环中注意到这种现象:我将角 θ 通过恒定步长、将固定磁通值 D 更改为零、并在调用 ARM_INV_PARK _Q31之前将扭矩值 Q 更改为固定值、以获取 Ualpha 和 Ubeta。
    假设:关于抖动噪声、发动机似乎分两个阶段运行。 当我手动制动发动机时,此斜率会降低甚至消失,也许您最终会知道如何在 svgen_dq 算法中逐步淘汰信号吗? 或另一个假设。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个假设是、可能是 Δ 连接的电机14P 与星形连接的8P 电机
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电机是否以相同的机械频率或电频率旋转以测量噪声? 您可以尝试为这两个电机使用不同的 PWM 频率、以便为14P 电机实现更高的 PWM 频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想检查一下您是否有任何更新,我已经听不到您两周了,所以我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。