This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2480625 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, CONTROLSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750225/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITEC2000WARE

你(们)好

我需要对1V 到2V 之间的信号进行采样。

为了实现这一目标、我假设每个 ADC 都需要使用2V 的 VREFHIx 和1V 的 VREFLOx、或者在 LAUNCHXL-F28377S 中将 ADCa 和 ADCC 相结合、并将第二个 ADC 用于 ADCB。 出厂调整数据会发生什么情况? 它在2-1范围内而不是0-3.3V 范围内是否仍然有效?

谢谢 Vadim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    TMS320F2837x 系列器件的最小 VREFHI 值为2.4V。 不建议使用低于此最小指定值的 VREFHI 设置。 如果您对介于1至2V 之间的信号进行采样、则仍可以使用2.5V 的典型 VREFHI 进行采样。 我说2.5V、因为该基准电压更受支持。 您可以在其中一个 ADC 上对该信号进行采样。

    如果您可以描述您尝试测量的信号以及您尝试采样的信号数量、或许我可以帮助指导您如何开始。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、
    这是一个最大 p-p 约为1V 的音频信号。我曾研究过几个选项、但基准缩放似乎是最经济且具有良好分辨率的选择。
    谢谢 Vadim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    由于1V p-p 且信号不超过2V、因此要使用的最佳 VREF 为2.5V。 使用12位模式时、分辨率为~610uV、您可以以3.5MSPS 的最大速率对音频信号进行采样。 对于您要测量的1V p-p 信号、您将具有大约1638个离散值。 不确定这是否足以满足您的应用需求。 但是、由于您使用的是 LAUNCHXL-F28377S、因此板载基准设置为3.0V、步进分辨率将为~732uV、这会将1V p-p 信号的离散点降低至1365。

    如果您的应用需要更高的分辨率、您可以切换到16位模式 ADC 转换。 这会将分辨率提高到~46uV /步、您可以为1V p-p 信号生成大约21、845个离散样本。 不过、这会将采样率降低至1.1MSPS。 切换到16位模式时需要注意的一点是、您必须为转换单端源(我认为这是您拥有的)的音频信号添加一个外部放大器 因为 TMS320F283xx 器件系列需要一个用于16位 ADC 模式的差分输入(用于改进噪声消除)。 不过、如果您选择此选项并且可以使用外部放大器、则可以操纵放大器的失调电压和增益、以便输出将以1.5V 为中心、容差约为3V p-p 然后、您可以利用 ADC 的整个范围并进一步提高可转换的离散点的数量(接近65536点、但您必须限制增益以避免削波)。

    您未指示要采样的音频通道数量、但 TMS320F28377S 器件应具有多个 ADC 通道和模块、可用于以单端或差分方式进行采样。

    最后、根据所选的 ADC 模式或基准、只要使用 AdcSetMode 函数、就会正确应用出厂调整。 此函数的使用可作为 controlSUITE /C2000Ware 示例的一部分提供。

    如果您对应用有其他顾虑、请告诉我。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Joseph、

    CAN  
    我能否将 低基准设置为某个不同于 GND 的值、以获得更好的范围分辨率?

    谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vadim、

    我们对 VREFLO 升高进行了有限的评定、发现在大约300-400mV 时、SNR 符合规格、但开始降级到超过400mV 的 VREFLO。 可以将 VREFLO 设置为400mV、但仍必须保持最小 VREFHI - VREFLO 差异、即2.4V、符合规格。 在这种情况下、获得 VREFLO 的偏移仍然不会提高分辨率。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    Vadim