This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28055:有关相电流电压输出引脚的问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/751105/tms320f28055-question-on-phase-current-voltage-output-pins

器件型号:TMS320F28055
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

在名为 TMDSHVMTRKIT5X_HWGuide.pdf 的文档中、在表2:PWM 和 ADC 资源分配中、

如下所示。 我正在尝试理解这一点。 引脚13、67、63分别用于 IFB-U、IFB-V 和 IFB-W 吗? A1、B1、A5是什么意思?

IFB-U

ADC-B3、A1

低侧 U 相电流感应

IFB-V

ADC-B5、B1

低侧 V 相电流感应

IFB-W

ADC-A3、A5

低侧 W 相电流感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 ADC 引脚连接到相同的相电流。 例如、U 相电流可以使用1、B3或 A1、其他两个相位相同。 或者、您可以使用 A1表示 U 相、B1表示 V 相、以在矢量扇区中实现同步采样、因为 F28055具有两个采样/保持模块、然后切换到 B3表示 U 相、切换到 A3表示 W 相、B5和 A5也是如此。 如果您不需要同步采样功能、则可以为每个相位选择两个 ADC 引脚中的任何一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设 TMDSHVMTRKIT5X 套件中的 Motorware 软件使用同步采样。 如果我错了、请纠正我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不在 MotorWare 中使用同步采样、它仅用于某些需要对电流感应进行关键采样时间的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下、我们是否可以使用引脚 A1、B1和 A3进行电流感应、并使用引脚 B3、B5和 A5的其余部分进行其他感应? 我应该对 HAL 进行什么代码更改才能这样路由。 您能给我一些指导吗? 谢谢。
    Akila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用两个通道中的任何一个用于相电流,这些通道可以在 hal.c 的 HAL_setupAdcs()中进行配置 您可以在设计的电路板上使用 REST 1进行其他感应、但不能将这些 REST 通道用于其他感应、因为这两个通道(B3/A1、B5/B1、 控制器的 A3/A5)通过 DIM-100连接器物理连接到 TMDSHVMTRKIT5X 套件上的相同相电流。