This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2406A:此器件为 NRND。 投入生产的时间有多长?

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28031, TMS320LF2406A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/751488/tms320lf2406a-this-part-is-nrnd-how-long-will-it-be-in-production

器件型号:TMS320LF2406A

您好!

在哪里可以找到有关该器件投入生产的时间的信息?  LTB 之前多长时间?  需要支持多长时间?

此外 、替换器    件显示:被 TMS320F28031取代–器件具有相似的功能、但在功能上与比较器件不等效。

功能有多相似?  TMS320LF2406A 中的代码能否移植到 TMS320F28031 DSP?

提前感谢

Glenn Koosmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、
    对该器件的支持已经非常有限、因为该器件的整个工具链已停产。 按工具链、我指的是调试探针("仿真器"-从 Spectrum Digital 至今可用)、CCSv3.3 (已淘汰)、故障分析(FA)等

    LF2406A 和 F28031共用一些通用外设(SCI、SPI、ADC、WD 等)、但无法直接移植代码、因为即使在 PWM、Capture 和 QEP 等共享外设中也进行了许多增强。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Glenn、

    我们计划制造这些器件、直到由于工具/测试设备而无法生产为止。  没有已知日期。  如果/一旦发生这种情况、我们会通知从我们(您的经销商)购买产品的客户、他们将通知他们的客户(您)。  届时、我们将提供18个月的额外订单/交货时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不关心工具链。 我们将能够使用 TMS320LF2406A 维护当前产品线的时间。 器件是否已停产? 还是10年可用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它不是 EOL。 它是 NRND。
    我们不保证器件的可用时间。 请注意、该器件自2000年左右就投入生产。