This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:eQEP、Matlab、C2000

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747243/tms320f28379d-eqep-matlab-c2000

器件型号:TMS320F28379D

我将 F28379D 板用于我的项目工作。 在这里、我使用 Matlab 通过 eQEP 块生成代码。 尽管如此、我没有得到任何读数。 那么、我该怎么办?  我的配置是否有任何问题? 还有什么方法可以为这些模块通电? 如果可以的话,请给我一个详细的解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rangana、

    您没有附加任何内容、您的问题非常模糊、因此我们无法猜测您的问题是什么。

    如果您使用 MATLAB/Simulink 生成的代码、您可能会在 Matlab 支持论坛中找到更好的支持。
    如果您对 C2000 MCU 外设或软件(不是由 Matlab 生成)有具体问题、请随时向他们咨询。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rangana、

    由于您尚未在此处回复、我将假定您能够通过 Matlab 支持论坛获得支持。 如果您对 eQEP 模块有具体的疑问、或者对您尝试完成的任务以及尝试完成的任务有更多指导、我们可能会提供帮助。

    谢谢、
    标记