This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28069:Motorware Labs、午餐垫 F28069

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750986/ccs-tms320f28069-motorware-labs-lunch-pad-f28069

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人

我使用了 Lunchpad_F28069来控制完全使用 Motorware Labs 软件的感应电机。

我对使用 TMS320F28069微控制器构建新的控制板有疑问。

我构建了一个新的控制板、当我按下 Test conoction 时、CCS 已检测到目标器件。但当我在 CCS 中构建和调试 Motorware Labs 时、发生了以下错误:

e2e.ti.com/.../Untitled.tif

如果您说我应该在我的新设计电路板上做些什么来解决这个问题、您会介意吗?

请细心一些

Rasool

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请确保电路板的电源正确、项目构建无任何错误、并且在项目中正确配置了 JTAG 仿真器。 您可能会看到以下可能对您有所帮助的实验课程材料。
    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    BTW、请注意、只有 F28069F 或 F28069M 支持带有 instaSPIN-FOC 的 MotorWare 实验。