This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:EMIF 的 EM1CS2在向连接的 FPGA 写入数据时保持高电平

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747263/tms320f28377d-em1cs2-of-emif-held-to-high-when-writing-data-to-connected-fpga

器件型号:TMS320F28377D

您好、香榭丽舍

我的客户有一个使用 F28377D 和 FPGA 的设计。 EMIF 配置为16位 异步。 在调试期间、他们发现 在将16位数据写入特定地址时 EM1CS2保持为高电平。 因此无法成功执行写入操作。

并附上了 F28377D 的原理图。  

e2e.ti.com/.../TMS320F28377DZWTT.pdf

初始化代码如下所示。 
void InitEmif1_16bit (void) { Emif1Initialize(); // Emif1_Pinmux_ASYNC_16bit(); //配置为在全速率上运行 EMIF1 (EMIF1CLK = CPU1SYSCLK) EALLOW; ClkCfgRegs.PERCLKDIVSEL.bit.EMIF1CLKDIV = 1; EDIS; EALLOW; //为 CPU1抓取 EMIF1 EMIF1ConfigRegs.EMIF1MSEL.ALL = 0x93A5CE71; //禁用访问保护(CPU_Fetch、CPU_WR/DMA_WR) EMIF1ConfigRegs.EMIF1ACCPRT0.ALL = 0x0; //提交与保护相关的配置。 直到该位保持置位 //无法更改 EMIF1ACCPROT0寄存器的内容。 EMIF1ConfigRegs.EMIF1COMMIT.ALL = 0x1; //锁定配置,以便不再更改 EMIF1COMMIT 寄存器。 EMIF1ConfigRegs.EMIF1LOCK.ALL = 0x1; EDIS; //为 EMIF1配置 GPIO 引脚 setup_emif1_pinmux_async_16bit (0); /* EMIF1 CS2数据总线- 16位、翻转- 3个周期、 读取保持- 8个周期、读取选通- 10个周期、读取设置- 10个周期、 写保持- 8个周期、写入选通- 10个周期、写设置- 10个周期、 扩展等待使能- 0U、选通模式*/ ASYNC_CS2_CONFIG (0、1、3、8、10、 10、8、10、10、0U、 1); emif1Regs.Rcsr.bit.FR = 0; }

您是否愿意帮助检查根本原因? 谢谢。

BR、

年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Young、

    您能否从示波器布置波形。 我们将需要 CS2/WE 和 OE。

    此致、
    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    年轻、

    另请告知我们导致故障的地址。

    Tommy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tommy、
    我已经获得了有关此问题的一些反馈。 EM1CS2被外部 FPGA 下拉、如果与 FPGA 断开连接、则可以成功地将 EM1CS2上拉为高电平和低电平。
    谢谢。
    BR、
    年轻
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    年轻、

    感谢您报告根本原因。  它确实有助于我们进行问题跟踪。

    Tommy