Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE
工具/软件:Code Composer Studio
每当我要测试连接时、我都会收到以下消息:
"连接期间使用的 FTDI 驱动程序功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多内容:没有插入 XDS100、XDS100序列号无效、
XDS100 EEPROM 空白、FTDI 驱动程序缺失、USB 电缆故障。
使用'common/uscif'中的 xds100serial 命令行实用程序
文件夹来验证 XDS100是否可以找到。'
好的、我已经安装了 FTDI、但没有任何变化。
PLZ 帮助我解决这个问题。
当我更改为"Texas Instrument XDS100 v1 USB debug probe"时、我会收到以下消息:
"
已提供前8个错误的详细信息。
该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
扫描测试:2、跳过:0、失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:2
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:3
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:4
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:5
一些值已损坏- 83.3%。
JTAG DR 完整性扫描测试失败。
[结束:德州仪器 XDS100v1 USB 调试探针_0]"