This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:带 CCS V3.3的 MATLAB 2016a-b

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750878/tms320f28335-matlab-2016a-b-with-ccs-v3-3

器件型号:TMS320F28335

尊敬的团队:

我将 Delfino 卡(F38335)与 XDS510USB +外部 JTAG 仿真器搭配使用。
我想使用 MATLAB 2016a-b 和 CCSV5-6 (Composer Studio)执行实时数据交换应用程序(RTDX)。
la.mathworks.com/.../real-time-data-exchange-via-rtdx.html
-在本教程中、我需要使用 CCSV3.3、但这个旧版本可以使用 C2000 Delfino 和 Matlab 2016a-b?
n´t 有没有关于 C2000 Delfino 和 Matlab 之间实时数据交换的教程(具有"新"版本),也许对于 CCV3.3,我将使用 Matlab 2008,它没有新功能...

此致