This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28069MISO:我可以通过 BLDC 电机的正弦换向来进行电流控制吗?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750642/tmdscncd28069miso-can-i-do-current-control-w-sinusoidal-commutation-of-a-bldc-motor

器件型号:TMDSCNCD28069MISO

我知道、借助 InstaSPIN-MOTION、我可以对 BLDC 电机进行基于编码器的位置和轨迹控制。  我还能为开环扭矩控制应用进行电流控制吗?  如果是、微控制器是否也会根据编码器位置反馈自动处理正弦换向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无传感器 InstaSPIN-FOC 和有传感器 InstaSPIN-MOTION 均基于 FOC 算法实现正弦形状电流输出。 您可以启用位置、速度和电流闭环、或仅启用电流闭环。 FOC 必须具有转子位置、该转子位置可以来自编码器等位置传感器、也可以来自估算器、这意味着无传感器 FOC。 实际上、FOC 中的电流闭环控制包括两个电流控制、一个是 d 轴电流、另一个是 q 轴电流、可用于扭矩闭环。 因此、您可以根据需要实施电流控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的了解,感谢提供的信息! 我刚刚进入了该产品线、因此我对其功能并不是很熟悉。 现在、我对这一功能(公认是非常基本的)有了一点把握、我期待查看开发板并了解我可以使用它做什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    欢迎使用 C2000!

    如有必要、请注意以下专题讨论会材料(幻灯片和旨在帮助您学习 MCU 的实验练习):
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/C2000_Archived_Workshops#F28069_Workshops


    谢谢、
    Brett