This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:与 F2837x controlCARD 和 controlCARD 集线站进行 CAN 通信[R4.1]

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750867/ccs-tms320f28379d-can-communication-with-the-f2837x-controlcard-and-controlcard-docking-station-r4-1

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在瑞士的一所工程学校工作、对于一个项目、我必须使用 CAN 总线协议和 F28379D 在不同系统之间进行通信。 到目前为止、我尝试了解 CAN 通信的工作原理、我对使用 MSP 编写代码的培训不是很好、因此我想问您是否有代码来学习如何使用 F2837x controlCARD 在集线站上测试 CAN 通信

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mathieu、

    请参阅 C2000Ware 软件。 有一些示例可以帮助您更好地理解它。

    如有任何疑问、请告知我。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请记住、在使用 controlCARD/集线站时、您将需要一个 CAN 收发器。 您可以看看 F28379D 的 Launchpad - TI 在该电路板上提供了 CAN 收发器。