This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:ECAP 处于轮询模式

Guru**** 2530940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748666/tms320f28379d-ecap-in-polling-mode

器件型号:TMS320F28379D

您好!

我正在学习 eCAP。 我可以使 eCAP 在轮询模式下工作吗? 是否有适用于它的特定寄存器?

或者、我只能使它在中断模式下工作、中断以在特定捕获的上升/下降沿触发。

此致、
Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manohar、

    您能否提供有关您的应用的一些详细信息? 您希望轮询 eCAP 的哪个方面?为什么?

    虽然我认为您在技术上可以轮询某些寄存器(可能是 ECFLG)、但我认为您不会获得太多或任何额外的使用、而是使用中断。

    最棒的
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我从器件获取 PWM 脉冲、在该脉冲中、我需要计算 Ton、Toff 和频率。

    因此、我是否可以应用轮询概念来找出上述元素值、而不是让脉冲中断我的系统。



    此致、
    Manohar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不想发出中断、也可以轮询标志以了解不同的事件。
    有关详细信息、请参阅 ECFLG 寄存器说明。
    您可以轮询该寄存器中的标志位、而不是使用中断。