您好专家、
我的客户使用 NMI 看门狗复位测试其数字电源产品时、会在他们的多个原型机器之一上进行。
在发生故障的机器中、我们将其称为"型号 F"、当它以相对较低的功率运行时、不会发生任何问题。 但是、一旦它们加载到高电平、就会在第二阶段发生复位。 他们更改了一次器件上的 F28075芯片、但问题仍然存在。
在 这种情况下,我们检查了 NMISHDFLG 寄存 器,发现 FLUNCERR 位被置位,这表示器件上发生了一些“闪存不可纠正的错误”。
它们使用我们的调试器对器件进行编程、并在闪存扇区中存储一些通道参数以进行校准。
我现在要求他们检查以下寄存器以进一步检查此问题: UNC_ERR_ADDR_LOW、UNC_ERR_ADDR_HIGH、ERR_STATUS、ERR_INTFLG
您对此有什么建议吗? 对于该项目、已在 MP 之前的最后阶段。 请帮我提供您的任何建议!
谢尔登
谢谢!