This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:DRV8302-HC-C2-KIT GUI 连接

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750023/tms320f28035-drv8302-hc-c2-kit-gui-connection

器件型号:TMS320F28035
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

尊敬的团队

我的一位客户在下面有以下问题。 请帮帮我。

我的计算机中有一个 DRV8302-HC-C2-EVM 修订版板和 GUI 应用。 但对于控制卡、我有 TMS320F035PNT 卡。
在 GUI 应用中、使用了 XDS100 USB 仿真器、但控制卡中不存在输入、我想将外部 JTAG 接口与 XDS510结合使用。 我认为我可以连接 piccolo、但无法将此目标链接到 GUI 项目。 此外、在手册中、所有构建设置都不是 CCS4、但我有 CCS7和 CCS8。
如果您能提供帮助、我将不胜感激。

非常感谢

此致
Yunus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们使用了什么示例项目和 GUI? GUI 是在 controlSUITE 中还是在 MotorWare 中?
    controlSUITE 的 GUI 使用串行(UART)通信、而不使用 JTAG 仿真器。 XDS100有一个额外的 SCI/UART 接口、但 XDS510没有。
    motorWare 的 GUI 使用支持两个仿真器的 guicomposer、更改"AppConfig.ccxml"以支持它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    问题已修复。 非常感谢您的支持

    此致

    Yunus