This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:2个 LED (D7和 D8)用于什么用途?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/750159/ccs-launchxl-f28379d-what-are-the-2-leds-d7-and-d8-used-for

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 LAUNCHXL-F28379D 用于电机应用、 在某个时候、这两个 LED 会亮起。

那么、这意味着什么呢? D7和 D8的功能是什么?

谢谢。

Younes、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些 LED 由板载 XDS100调试探针控制。
    它们将随着 B 通道串行连接活动切换到 USB 端口。

    F28379D 无法控制这些器件。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mark、

    我向电机驱动器电路馈送了5V 的电路板电压、我注意到当我增加电机的电压时、这2个 LED 会切换、并且发生 FTDI 问题"(错误-150 @ 0x0) 配置期间使用的 FTDI 驱动程序函数之一返回无效状态或错误。 (仿真包7.0.100.0)"。
    我猜可能这些 LED 用于保护、电机驱动器电路从电路板汲取电流。 只需确保这些 LED 不用于某些保护电路、而是用于 XDS100调试探针的串行连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Younes、

    正确。 这些 LED 不适用于您的应用软件或保护。

    如果您看到 FTDI 连接错误、则调试探针会出现故障。 您是否在隔离式电源配置中运行?

    跳线是否放置在 JP1、JP2和 JP3上? 如果您使用的是 USB 电源、并且尝试使用 USB 5V 电源运行电机、那么您可能会丢失 JTAG 连接并不奇怪、因为电机驱动器可能会导致噪声事件、从而导致 FTDI 失败。

    如果在驱动电机时需要将 JTAG 连接到 PC、则可以移除 JP1、JP2和 JP3。 您还需要为电路板的 MCU 侧提供3.3V 和5V 电压。 在此配置中、JTAG 电路与您的应用电路隔离、您不应遇到此问题。

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、跳线被放置在 JP1、JP2、和 JP3上、如第一张图片所示。
    电平转换器电路(将 PWM 的3.3V 放大至5V)使用 J3的5V 和 GND。 进而连接到使用24V 驱动电机的电机驱动器电路。 两个电路具有相同的接地。
    我需要在驱动电机时将 JTAG 连接到 PC (以观察一些变量)、因此通过移除 JP1、JP2和 JP3、我可以运行程序而不遇到 FTDI 错误! 但我需要使用外部3.3V 和5V 为电路板的 MCU 侧供电、因为它不再由 USB 供电! 如果是、如何!?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一篇文章中告诉您需要做什么。 断开 JP1、JP2和 JP3、这会将 PC 的电源和接地以及调试探针与 LaunchPad 的应用侧隔离开来。 然后、您需要从外部电源向 LaunchPad 应用/MCU 侧的任何可用跳线提供3.3V 和5V 电压。 3.3V 可连接到 J1、J5、JP4或 J10。 5V 可连接至 J3、J7、JP5或 J16。 特别是在推动更高电压和嘈杂系统的同时、我建议使用上述方法隔离 PC/JTAG。

    -Mark