This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:兼容的 EMIF 器件?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D, TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/748989/tms320f28379d-compatible-emif-devices

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379DTMDSCNCD28379DC2000WARE

我将深入了解 EMIF、我有一些问题、电路板是否会使用板载存储器以及外部存储器、如果您希望、您是否可以将 EMIF 和 SPI 与另一个电路板同时使用、或者是否存在一些冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    这是美国的感恩节周。 大多数 TI 工程师都在度假。 请预计延迟回复。

    实际上、我希望下周早些时候 TI 能回复。

    此致、
    曼诺伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您可以同时使用板载和 EMIF 外部存储器。

    使用 EMIF 和 SPI 时没有软件限制、但可能存在引脚冲突。  您可以使用 引脚复用工具 来检查引脚冲突。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在哪里可以找到兼容 的 EMIF 来购买电路板、就像我 想要知道我 打算购买正确的东西、抱歉、我知道这个问题在第一次使用这些东西时似乎有点幼稚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    您能否澄清您的请求?  您是否正在寻找可在定制电路板上使用的兼容存储器?  您是否正在寻找可与现有电路板配合使用的子卡?

    如果是后者、您可以查看此 EMIF 应用手册 、了解您可以构建的子卡参考设计。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找可与 tms320f28379d Launchpad 配合使用的产品、以增加存储器处理大量信号处理、从而使电路板本身没有足够的存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、

    您可能会对 AppNote 中描述的子卡感兴趣。 它旨在与 LAUNCHXL-F28379D 和 TMDSCNCD28379D 搭配使用。 它不可供出售、但设计文件通过 C2000Ware 分发以供公众使用。

    Tommy