This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:SAR ADC

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/747574/tms320f28375s-sar-adc

器件型号:TMS320F28375S

团队、  

我的客户有以下问题。   

内部 ADC 是否有长期稳定性数据?

我看到最小/最大增益和偏移误差、但我假设这些限制仅适用于初始构建。

感谢您提供的任何帮助。   

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    我们提供的数据表值涵盖了器件的寿命。 这些值是通过特性和不同测试条件下的多个鉴定环境得出的。 如果器件的使用符合数据表中规定的正常运行条件、则 ADC 规格值适用于首次使用器件的时间、直至器件的使用寿命得到保证。

    此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    没有听到您关于此帖子的反馈、因此我假设客户的回复没有问题、因此现在关闭此主题。 如果客户仍需要对回复进行澄清、请将其发布在论坛中。

    谢谢、此致、
    Joseph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joesph、

    我是原始问题的客户。 我认为您的答案是可以接受的。 谢谢你。